This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:隔离式反馈应用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575006/iso6720-isolated-feedback-application

器件型号:ISO6720


工具/软件:

您好、

我有一个故障反馈信号、适用于逆变器栅极驱动器中的上拉机制。 在无故障条件下、反馈电压将为 5V、如果发生故障、反馈电压将为 0V。 我必须通过隔离将此信号传输到微控制器。 因此、我可以使用 ISO6720 进行隔离、也可以提供任何其他可行器件。 我们需要 6kV 的隔离。

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    感谢您的联系。

    我们提供了各种数字隔离器选项。 ISO6720 支持 VISO=3kVrms 的基本隔离额定值。 ISO7820DWW 数字隔离器提供我们提供的更高耐受隔离电压 VISO=5700Vrms。 该器件还支持增强型隔离等级。 请参阅此处: https://www.ti.com/product/ISO7820/part-details/ISO7820DWW

    此致、
    Aaditya 五