This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:2 个不同 CAN IC 的常见隔离式电源

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574986/iso1044-common-isolated-power-supply-for-2-different-can-ics

器件型号:ISO1044


工具/软件:

您好:

主机 MCU 需要与 2 个外部 CAN 器件通信。 这些器件将不会位于同一条 CAN 总线上。 它们将位于不同的总线上、使用主机 MCU 的两个不同 CAN 外设与主机 MCU 通信。

我想知道我们是否可以使用单个隔离式电源为两个 ISO1044 的隔离侧供电、如下图所示。 或者、是否有必要为每个 ISO1044 提供不同的电源?

谢谢、
Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijith、

    可以使用一个隔离式电源为两个 ISO1044 供电。 从器件的角度来看没有问题。 只有 CAN 总线 1 和 CAN 总线 2 需要相互隔离时、才建议使用两个电源。  

    在最坏的情况下、ISO1044 的 ICC2 为 70mA(峰值)。 为了支持这两个隔离器、隔离式电源应能够支持两倍以上的 70mA。  

    SN6505 通常是一种很好的隔离式电源解决方案。  

    此致、
    Andrew