This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8118:TI.com 模型是否包含 CTR 变化?

Guru**** 2872850 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8118, ISOM8110, ISOM8111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574295/isom8118-does-ti-com-model-include-ctr-variation

器件型号:ISOM8118
主题中讨论的其他器件: ISOM8110ISOM8111

工具/软件:

E2E、  

我希望 TI 能替代 FODM217B、并对 ISOM8118DFGR(具有更高的 CTR) 感兴趣)感兴趣、但我们在 TI 网站上找不到该库。 请帮帮您。

我们 TI.com 中的库是 isom8110、而不是 isom8118、 我认为库中有一些参数需要调整以反映高 CTR。

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您考虑使用 ISOM8110。  

    听起来您所指的是 PSPICE 模型、对吗? 您会注意到、仅提供 ISOM8110。 通过更改下面的以下 CTR 参数、可以轻松更改 CTR(按比例输入 CTR)。 CTR = 1.2 目前将模型设置为 120% CTR。  

    由于 FODM217B 的 CTR 范围为 130%到 260%、CTR = 2.00 可能是一个很好的设置。 ISOM8111 将是最接近的 CTR 范围。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么您推荐使用 ISOM8111 而不是 ISOM8118? 感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    是的、我推荐 ISOM8111。  FODM217B 是一个单向直流二极管输入。  

    • ISOM811 (0-3) 等效于 FODM217
    • ISOM811 (5-8) 等效于 FODM214

    此致、
    Andrew