This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:ISO6720 PSpice 模型无法正常工作。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, ISO6721, ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574480/iso6720-iso6720-pspice-model-is-not-working

器件型号:ISO6720
主题中讨论的其他器件:ISO6721、、PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好、

我需要一个单/双通道数字隔离器。 以 ISO6720 和 ISO6721 为基准。 为了验证电路、我尝试在 LTspice 和 TINA 中导入并使用 PSpice 模型。 但模型有一些 error.PFA。

请提供支持

此致  

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    感谢您的联系。

    DBREAK 是在 PSPICE-FOR-TI 库中定义的二极管、但在 LTSpice 中不一定定义。 客户可以打开 ISO 器件的 PSpice 模型、并用自己的二极管替换 Dbreak 实例。 这样就可以在 LTSpice 中使用该模型。

    您还可以使用 PSPICE for TI、该工具不应在 TI SPICE 模型中出现任何错误。 可以在 TI 产品文件夹中的“设计和开发“部分找到下载链接。

    此致、
    Aaditya 五