This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:CB 报告

Guru**** 2967650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574383/iso1640-cb-report

器件型号:ISO1640


工具/软件:

大家好!

客户需要获得 ISO1640DWR IEC 60601-1 认证的 CB 报告。  

您愿意分享吗?

提前感谢。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    感谢您的联系。

    产品页面上的技术文档下提供了表明符合 IEC 60601-1 的 CSA 证书: ISO164xDW CSA 证书(修订版 A)

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的支持。

    您提供的文件 仅为 CB 认证。
    您是否有额外的 CB 测试报告?

    谢谢。此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San:

    请给 Varun 一些额外的答复时间。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya-San:


    感谢您让我了解这种情况。
    我懂了。
    我期待收到 CB 测试报告。

    此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San:

    我们的产品没有单独的 CB 报告。 我们只有 IEC 60601-1 的 CSA 证书。

    谢谢、

    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem-san:
    感谢您的回答。

    此致、

    Toshi