This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:申请审核原理图。(ISO1042、ISO7720)

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575599/iso1042-request-review-a-schematic-iso1042-iso7720

器件型号:ISO1042


工具/软件:

你(们)好

我想申请审阅原理图。

我的客户不想透露电路、所以我想亲自交付。

请告诉我您的电子邮件地址或其他方式

器件:ISO1042BDWVR、 ISO7720QDRQ1

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您联系我们。  我将关闭这些主题、并使用您账户中列出的电子邮件回复您。

    此致、
    Andrew