This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:直流/直流转换器启动问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575834/isow1412-dc-to-dc-converter-startup-issue

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:Profibus、

工具/软件:

我有一个 ISOW1412、其配置方式与数据表中说明的半双工接口类似。 我遇到直流/直流隔离稳压器在开始调节之前消耗高电流的问题、这可能会持续几秒钟、导致器件变得非常热、它在钳位电压下启动、然后最终下降至适当的电压。 在 3.3V 输出配置和 5V Profibus 配置中均会发生这种情况。 如果我允许 VDD 和 VIO(两者都配置为 5V)启动 EN 引脚并将其拉至接地、则器件最初被禁用、仅消耗 20mA、因此保持冷却、如果使能变为高电平、则会发生高电流消耗。 因此、当启动已启用、并允许 VDD 和 VIO 在 5V 稳压器启动时斜升、以及在使用 EN 的情况下没有任何电源时序问题时、都会发生该问题。 一旦开始调节、如果允许短暂的下电上电时间再次出现高电流消耗、则在几毫秒内即可进行调节。 导致此行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的联系。

    请分享连接原理图以供我们审阅。 这对我们来说很重要、因为我们要就监管问题提出任何意见

    另外、您还需要在这里提及您认为位于较高侧的当前数字。

    一些您可以在原理图中快速检查的注释:

    1. 在为 VDD 供电时(反馈调节需要)、确保 VIO 始终开启
    2. VISOUT 和 VISOIN 必须在外部连接
    3. EN 引脚应拉高至 VIO 电平、而不是 VDD

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RS485_5F00_ISO_5F00_B.pdf

    这是请求的原理图、VIO 和 VDD 常见电压为 5V、我正在使用 Profibus 模式。 为进一步了解电脑控制器正常启动时、需要 2 毫秒才能开始调节至 5V;如果电脑控制器无法正常调节、则需要 20 至 30 秒才能完成调节、 在此期间未生成故障信号、如果我监控 VISOOUT 电压、它会快速上升至几乎 6V 的钳位电压、并缓慢衰减、直到降至 5.6 伏以下、此时稳压器开始工作、降至 5V 以下并开始进行调节。 我已经尝试将大容量电容器 C23 和 C25 从评估板上使用的陶瓷电介质电容器更改为 Tantalums、以增加 ESR、从而使初始 VISOOUT 电压保持在 5.6 伏以下而没有太多成功。 我正在考虑如果在 VISOOUT 负载点上添加一个 5.4V 齐纳二极管来完成相同的操作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未正确调节、5V 电源上的电流消耗为 350mA、而在调节后下降至 27mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    根据原理图、GNDIO 和 GND1 引脚并未完全连接、这正是使器件超出稳压范围的原因。

    请根据数据表修复此连接并再次测试、以查看真正的器件行为。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你瓦伦,这是问题,感谢帮助。