This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:EN 引脚的 5V 输入偶尔降至 2.2V 以下

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575886/ucc12050-the-5v-input-to-the-en-pin-occasionally-drops-below-2-2v

器件型号:UCC12050


工具/软件:

你(们)好

我正在为 EN 引脚输入 5V 电压并将 EN 引脚设置为高电平、但有时无法检测到 Vout。
检查原因后、EN 引脚的电压约为 1V。
在 30 块电路板中、3 块电路板上出现了相同现象。 我想知道可能的原因。

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    问题可能来自 18k 欧姆的上拉电阻器。 如该图所示、EN 引脚应该直接连接到 VINP。

    电路中可能存在其他问题、但这可能是罪魁祸首。 如果在移除上拉电阻后仍然遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Carter