This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:如何将 ISO3082 连接为 RS422 &RS485

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086, ISO3088, ISOM8610, ISO3082, ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574228/iso3082-how-to-connect-iso3082-as-rs422-rs485

部件号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO3080、ISO3086 、ISOM8610、ISO3088

工具/软件:

您好、我正在项目上同时实现 RS422 和 RS485 全双工、1 个 RS485 1 主器件连接到 3 个从器件、3 个 RS422 1 主器件连接到 1 个从器件。 I m gona 使用 4 个 ISO3082 IC 芯片。

阅读以下应用手册后、连接 ISO8032 作为 RS485 没有问题、但如何连接与 RS422 相同的 iso8032? 我知道、422 和 485 具有差分电压轨、RS485 具有–7V ~+12V  、RS422 具有+- 2V ~+- 6V。 MCU 如何识别哪些 ISO3082 IC 芯片为 RS422 和 RS485?  

请提供建议  

1. 如何 连接与 RS422 相同的 iso8032

2. MCU 如何识别哪些 ISO3082 IC 芯片是 RS422 和 RS485?  

www.ti.com/lit/ug/slou235a/slou235a.pdf?ts = 1759894627751

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

    感谢您与我们联系并关注 ISO3082。  

    1. ISO-422 是全双工协议、要求接收器和发送器具有单独的引脚(请参阅下面的 RS 3080 和 ISO3086)。 RS RS-485 是半双工的、并将 接收器和发送器相结合。  
      1. 请参阅以下 【常见问题解答】。 如何将 RS485 全双工收发器配置为半双工?
    2. 如上所述、485 和 422 之间的区别在于硬件连接。 需要 ISO3080 来支持全双工操作。  
      1. MCU 中的编程将决定处于活动状态的协议。
      2. 一种解决方案是使用全双工收发器并使用 DE 和 RE/引脚打开和关闭驱动器和接收器
      3. 另一种选择是使用两个 ISOM8610 作为隔离开关、 根据需要从 Y/Z 对断开/重新连接 A/B 对。 这将允许 MCU 软件切换硬件连接。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew 感谢您的答复,我使用 ISO3080 全双工 IC 芯片的错误,我的应用程序同时需要 RS422 和 485,我没有问题接线 ISO3080 作为 RS485;问题是连接与 RS422 有何不同?  

     根据 EVM 应用手册图 6 PG 9、 RS422 接线连接是否与 RS485 相同? 带差分/RE、DE、A、B、Y、Z?

    请提供建议。

    www.ti.com/lit/ug/slou235a/slou235a.pdf?ts = 1759894627751

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

     422 和 485 概述和系统配置 应用手册介绍了很多细节、但最后提供了一个很好的标准简明扼要的表格和其中的差异  

    “422 RS 被指定为单工多点标准、这意味着总线只能连接一个驱动器和最多 10 个接收器...  

    “如果需要多个驱动器、建议使用符合 RS RS-485 标准的器件。 RS-485 规格一次只允许一个驱动程序发送数据、并且总线上最多可以放置 32 个单位负载 (U.L.)  

    “制定 RS-485 标准时、必须与 RS-422 电气兼容。“

    从本质上讲、  

    • RS 422 指定了如何发送单向信号。 如果您需要两个方向、则需要两条差分信号线。
    • RS RS-485 规定了如何通过半双工共享总线发送双向信号。

    (+) THVD1424:RS 485 和 THVD1424 之间有何区别 RS? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 是另一篇论述了差异的文章。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrew,谢谢你的长篇回复.. 但您尚未回答我的需求:

     请告知 RS422 的 ISO3080 上的布线连接、或任何 导致此问题的应用手册原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

    也许我不理解这个问题。  

    将 ISO3080 配线为 RS485 时没有问题;问题是连接与 RS422 有何不同?  [/报价]

    以上内容在标准层面上解决了这一连接问题。 RS422 的连接不同、因为它添加了另一根双绞线 (Y、Z)。 您是否询问电缆连接的外观?  RS RS-485 设计指南(修订版 D) 展示了通用总线配置所需的内容。 以及常见的电缆类型。  RS 422 将需要两根双绞线电缆。 一根用于 A、B、一根用于 Y、Z 的单独双绞线  

    根据 EVM 应用手册的图 6 第 9 页、 RS422 接线连接是否与 RS485 相同? 带差分/RE、DE、A、B、Y、Z?

    EVM RS  默认组装了 ISO3082(ISO-485;半双工)。 如果不将器件切换为 ISO3080(ISO422;全双工)、RS 无法转换为全双工。

    为了在 EVM 上支持 RS422、只需要将 PCB 上的 U1 更改为 ISO3080(全双工)。 然后图 6。 可以遵循(无需跳线,除非您想使用端接电阻进行测试。

    按照以下连接图、可 在 EVM 上将 ISO3080(全双工)用作 RS485(半双工)。  

    DE、RE/、R 和 D 引脚用于 MCU、不会根据 485/422 更改连接。  

    此致、
    Andrew

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 那么、使用 ISO 3080 导线作为 RS485 全双工怎么办? 有任何要显示的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO3080 是板上的默认全双工模式、没有跳线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是说使用 ISO3080 连接 RS422(4 线)和 RS485 全双工时、物理上没有区别吗? 我看到了 EVM 原理图、发现布线连接没有任何区别。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

    抱歉、我想我看到了混淆。 请忽略上一篇帖子、因为它不包括某些细微差别。  

    根据定义标准、RS 485 绝不能支持全双工。 这是因为 RS 485 将发送器和接收器线路结合在一起、并且只有 A/B 差分对、并且需要发送器和接收器共享总线。 因此、该器件将无法同时发送和接收全双工操作所需的数据。  

    以下 EVM 布线指南是正确的。 ISO3080 是一款全双工收发器。 安装了 ISO3080 的 EVM 将支持 RS 422(4 线,全双工)通信。 可以使用两根跳线修改带有 ISO3080 的 EVM、以将 A/B 和 Y/Z 引脚短接在一起。 如果如下面的上一篇文章中所示完成此操作、则 EVM 还将支持 RS RS-485(2 线,半双工)配置。  

    [引述 userid=“525953" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574228/iso3082-how-to-connect-iso3082-as-rs422-rs485/6066969

    为了在 EVM 上支持 RS422、只需要将 PCB 上的 U2 更改为 ISO3080(全双工)。 然后图 6。 可以遵循(无需跳线,除非您想使用端接电阻进行测试。

    按照以下连接图、可 在 EVM 上将 ISO3080(全双工)用作 RS485(半双工)。  

    [/报价]

    总之、 ISO3082 和 ISO3088 等半双工收发器无法支持全双工操作、因为 A/B 在内部连接发送器和接收器。 但是、ISO3080 和 ISO3086 等全双工器件没有内部连接。 如果全双工的发送器和接收器引脚从外部连接、则可以进行半双工操作。   

    此致、
    Andrew

    [另请注意,我编辑过之前的帖子:之前我将差分对“Y/Z"标记“标记为“X/Y"。“。  “Y/Z" 是“是正确的术语。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是说: ISO3080 不能以 RS485 全双工(4 线)方式连接? 但可以像 RS422(4 线,全双工)一样接线、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、 ISO3080 不能作为 RS485 全双工(4 线)进行接线? 但可以像 RS422(4 线,全双工)那样接线?

    请告知 Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、  

    我很抱歉在这里混淆。 我有一位同事澄清说、RS-485 和 RS-422 并不只是指全双工或半双工、而是指驱动程序本身的能力。  RS –485 标准 是 RS 422 的升级版本、 向后兼容 RS 422 系统(但是,情况并非总是相反)。   

    您之前的陈述是正确的、ISO3080 可支持 RS485 和 RS422 全双工、而无需更改 EVM、因为 4 线制设置允许 ISO3080 同时发送和接收。  

    使用 ISO3080 线缆作为 RS422(4 线)和 RS485 全双工时、物理上没有区别

    我知道我之前对此进行了链接;不过、这篇类似的文章详细介绍了以下主题: (+) THVD1424:RS 422 和 RS 485 4 线制实现之间的差异  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、我正在附上应用的原理图。请注意、RS422(4 线全双工)和 RS485(4 线全双工)是否可以使用相同的电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、  

    该原理图在全双工条件下都看起来不错。 原理图将适用于当前配置。 请在下面查看一些注释:  

    1. 我看到 GND1 和 GND2 短接在一起、VCC1 和 VCC2 也短接在一起。 这些应位于单独的接地层上、并具有隔离式电源、从而实现出色的隔离性能。
      1.  有关详细信息、请参阅 11.2 布局示例。  
      2. 如果不需要隔离、则可以绕过隔离、并且器件将在没有隔离的情况下继续运行。
    2. VCC1 和 VCC2 应在靠近 VCCx 引脚的位置放置去耦电容器、以实现出色的开关性能。  
    3. 54 Ω 电阻器可以使用;但这是建议的最小电阻。 通常、每个总线的总端接电阻应约为 60 欧姆。  

    此致、
    Andrew