This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:ISO7760DW 和 ISO1644 IC 的不同电压电平's 电源引脚 (VCC1 和 VCC2)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1577445/iso1644-different-voltage-level-for-iso7760dw-and-iso1644-ic-s-power-supply-pin-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO1644


我正在使用 IC 器件型号 ISO1644、它是 I2C 信号隔离器、我是否可以向 VCC1 施加 3.3V 电压、向 VCC2 施加 5V 电压。 由于设计要求、我也使用 TI 的另一个 IC、其器件型号为 ISO7760DW、这是单向隔离器 IC、这里还计划向 VCC1 施加 5V 电压、向 VCC2 施加 3.3V 电压。 请建议我是否可以对上述 IC 在 VCC1 和 VCC2 上施加不同的电压电平。