This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:半双工

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1573583/isow1412-half-duplex

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISO1412、

工具/软件:

大家好!


A 和 Y 短接、B 和 Z 短接以启用半双工通信。
我有时在 485 通信中的发送和接收之间切换时会遇到问题。
从 ISO1412 发送时、将 DE 和 RE 引脚设置为高电平。
接收时、将 DE 和 RE 引脚设置为低电平。
通过这种方式、DE 和 RE 可在发送和接收之间切换。
切换时是否需要考虑时序?
例如、切换后是否需要等待几秒钟、等等

此外、您能否确认以下引脚设置正确无误?

EN/FLT =高电平
ISOGISOIN 下拉 IN=
OUT=打开
MODE 引脚设置为开路、因为 VDD = VIO = 3.3V。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    感谢您联系并提供意见、但上述文本中的连接并不完全清晰。

    您能提供 ISOW1412 原理图连接、以便我们更好地进行审查吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。
    原理图是机密的、因此我想以私人消息的形式将其发送给您。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    然后让我们有时间在 10 月 9 日之前通过您的注册电子邮件与您联系

    希望这可以。 暂时关闭此主题

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:


    感谢您的支持。 我们期待收到您的答复。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。

    关于 ISOW1412 开关、MCU 似乎出现问题。
    客户自己解决了问题。

    我还有一个问题。
    ISOW1412 发送和接收命令 (DE、/RE) 由 MCU 进行控制并同时切换。
    切换时是否存在任何限制、例如等待时间(这会停止发送和接收)?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    否。没有与 ISOW1412 相关的时序规格

    DE 和 RE 甚至可以连接在一起并提供给一个单一的控制,因为它们是互补的  

    此致
    Varun