This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640B I2C 数字隔离器的级联 2 无法实现 1.7Mhz 的传输速度。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575218/iso1640-cascade-2-of-iso1640b-i2c-digital-isolator-unable-to-archive-1-7mhz-transfer-speed

器件型号:ISO1640


工具/软件:

您好、
我想问,我面临的是级联 2 的 ISO1640B 作为 below..it 工作良好当时钟低于 1MHz 当时钟超过 1MHz 它开始不工作好. 当扩展(减慢)时钟在 ACK 期间的 3-4 倍,其余保持 1.7Mhz 它在写入数据期间工作良好. 读回时、它开始出现问题。  ISO1640B 数据表指出“最大频率是总线上 RC 时间常数的函数。 如果系统的总线电容更小、则可以实现更高的频率。“  这是否意味着如果路径具有较低的电容、频率可以超过 1.7Mhz? 或最大值为 1.7Mhz? 当级联 2 它的频率仍然保持 1.7Mhz 或 必须减少一半? 谢谢

隔离器连接如下所示。


GS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GS:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    ISO1640B 数据表说:“最大频率是总线上 RC 时间常数的函数。 如果系统的总线电容更小、则可以实现更高的频率。“  这是否意味着如果路径具有较低的电容、频率可以超过 1.7Mhz? 或最大值为 1.7Mhz?

    器件本身支持的最大数据速率为 1.7MHz。 在 SDA 和 SCL 上具有更高的 RC、可以将其减慢到 1.7MHz、这正是数据表注释所指的。


    当它的级联 2 时、频率仍然保持 1.7Mhz 或 必须减少一半?

    考虑到 RC 不会高而影响速度、支持的最大频率仍将保持不变。


    问题:

    1. 请检查方框图中 Side2-SIDE1 连接上的电容。
    2. ISO1640 器件的 SIDE1 连接到 I2C 从器件 — VCC1 是否有单独的去耦电容器? 我在另一个 ISO1640 的侧 2 上仅看到一个 0.1uF。
      1. 如果否、则请在 I2C 从器件 ISO1640 的 VCC1 附近安装一个 0.1uf。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
        感谢您的答复。 我会尝试的。  

    此致
    GS、