This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111 是否会自动强制 USB 2.0 高速器件全速通信?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1580230/isousb111-does-isousb111-automatically-force-usb-2-0-high-speed-devices-to-communicate-at-full-speed

器件型号:ISOUSB111
Thread 中讨论的其他器件: ISOUSB211

您好:
我正在评估 ISOUSB111、在主机和器件都支持高速传输的系统中实现 USB 2.0 隔离。

我知道 ISOUSB111 仅支持低速和全速通信、不支持高速 (480Mbps)。

我的问题是:
如果在支持高速功能的主机和支持高速功能的器件之间插入 ISOUSB111、由于 ISOUSB111 的限制、USB 总线会自动协商并回退到全速吗 而无需在主机或器件端进行任何修改或配置 ?

换句话说、ISOUSB111 能否单独确保 USB 连接全速运行、即使两端都能高速运行?

否则、是否有任何可以强制全速运行的推荐解决方案 而无需更改主机、设备固件或 USB 栈 ?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Norio、  

    如果您没见过 ISOUSB211、我推荐 您使用它、因为它支持高速 USB 2.0(如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-CRegisteredDRP)。  

    也就是说、如果 ISOUSB111 连接到支持高速功能的主机和外设、那么主机将在检测到不支持高速时立即仲裁到全速。 只要所有 USB 设备都符合类别要求、就不需要额外的软件。

    此致、
    Andrew