主题中讨论的其他器件: MAX3232E、 ISOW7821、ISO7821
就上下文而言、它是一种医疗设备。 ISOW7742 是隔离式串行端口(包括 MAX3232E)的一部分。 隔离要求为 3kVac(60s 内)。 我们希望端口满足 IEC60601-1-2 ED 4 要求(8kV 接触、15kV 空气接触)。
在先前基于 ISOW7821 的设计中、建议将 Y1 电容器放置在 GNDISO 和 GND(引脚 15 和 2)之间。 我在原理图中为 Y1 电容器 (SMD) 电容器配置、默认为 DNP、除非 EMC 需要该电容器。 PCB 很小、电路很密集、因此我想知道在设计中是否确实需要 Y1。
您能否建议使用 Y1 电容器、如果认为是必要的、如果是肯定的、我是否应该将其放置在 GND1 和 GND2(类似于 ISO7821 设计)之间或悬空和非悬空 GND 平面之间?
PS:选择“工业“应用,因为它是最接近我的。