This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:没有收发器的隔离?

Guru**** 2976900 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1576735/iso1042-isolation-without-transceiver

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO7760、

工具/软件:

您好:

我想隔离器件上的 CAN 总线。 这些产品通常已经在同一封装中使用隔离器+收发器。 我已经在器件中集成了收发器、是否有任何隔离器可以直接对 CANH/CANL 信号进行隔离、或者有任何其他实现相同效果的解决方案?

非常感谢、
此致、
Dejan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dejan:  

    这就是您要寻找隔离式 CAN 中继器的原因。 遗憾的是、我们目前没有隔离解决方案。 这款集成了 CAN 的器件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dejan、

    如果您对使用的集成 CAN 器件有任何反馈、敬请告知。 我将继续、关闭这篇帖子。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我真的很抱歉迟到了,但我没有得到任何通知,有人回复了我的帖子。 老实说,我现在是手动检查,看到你回答了。

    我将隔离视为一种最大限度地减少接地环路和/或减少 EMI 信号的方法。 我完全理解、器件之间的 CAN 接口并不需要接地。 但如果共模电压低于允许的最大值、则会出现这种情况。 但是、为了确保两者之间最好连接地、但在这种情况下、可以创建接地环路。 这就是我考虑 CAN 隔离器的原因。  

    我说的是 Raspberry Pi 可以屏蔽。 它 上有 MCP2515 收发器。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dejan、

    在回复时间上无需担心。 回复时重新打开帖子。 如果您的账户中列出了电子邮件、E2E 应在有人发帖时发送电子邮件。  

    感谢您共享使用的收发器。 我知道您使用的是 Raspberry PI CAN 屏蔽、这说明您需要隔离 CAN 线路。 不幸的是、正如我先前所说、我们没有办法解决这个问题。  

    理想的隔离解决方案是在最终解决方案中使用以下方案之一  

    1. ISO7760 等数字隔离器用于隔离  MCP2515 的逻辑信号并提供隔离。  
    2. 使用 ISO1042 等器件隔离每个外设节点上的 CAN 总线

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    Andrew