This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8115:设计为 50%占空比下的最大工作频率

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8115, ISOM8113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1576703/isom8115-designing-for-max-operating-frequency-at-50-duty-cycle

器件型号:ISOM8115
主题: ISOM8113 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我目前正在使用 ISOM8115 设计数字输入、我希望验证我对数据表和设计流程的了解程度、同时申请一些不在数据表中的信息。

我的要求是在占空比= 50%时实现最大工作频率。

据我理解、 限制因素是 tON 或 tOFF(它们之间的值较高)、它必须尽可能小。

根据第 6.8 节开关特性、tOFF 似乎更大、因此、使用器件型号 ISOM8115 时、我应该在 Iforward = 1.6mA 而不是 16mA 附近工作。

例如、将 Iforward 进一步降低至~μ A 0.8mA 会改善 tOFF 吗?

在低 mA 范围内很难读取图 6-3。 放大的 0 –3mA 版本将非常有用。 如果可用、请分享。

根据图 6-22、可以通过降低 RL 来进一步降低 tOFF。

TON = tOFF 点(RL =~2.5K Ω)出现在图 6-22 中的黑线和红线交叉处、这是 50%占空比的理想工作点。 我的理解是否正确?

然后、我希望还考虑环境温度的影响。 图 6-26 引用了此信息、但适用于 RL=4.7K Ω。

 类似的信息是否可用、但对于 RL =~2.5k Ω 而不是 RL = 4.7k Ω? 如果是、请分享。

此外、在图 6-26 中、温度–20 及更低、吨位显著升高。 标记为黄色。

当 RL =~2.5k Ω 时、这种影响会如何出现? 它会发生更高的温度变化吗? 斜率更大?

我的工作温度为–20 至+85 摄氏度。

我是  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    在星期五之前、请允许我看看数据表中提供了哪些详细信息。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    很好的问题、感谢您的耐心。 遗憾的是、您在数据表中看到的数据趋势全都可用。  

    [报价 userid=“613360" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1576703/isom8115-designing-for-max-operating-frequency-at-50-duty-cycle

    我应该在 Iforward = 1.6mA 而不是 16mA 附近运行。

    例如、将 Iforward 进一步降低至~μ A 0.8mA 会改善 tOFF 吗?

    [/报价]

    减小正向电流应有助于缩短作为 TOFF 元件的隔离器的存储时间 (TS)。 但是、请记住、正向电流不应低于 0.7mA、这意味着 0.8mA 是最小值。  

    [报价 userid=“613360" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1576703/isom8115-designing-for-max-operating-frequency-at-50-duty-cycle

    根据图 6-22、可以通过降低 RL 来进一步降低 tOFF。

    TON = tOFF 点(RL =~2.5K Ω)出现在图 6-22 中的黑线和红线交叉处、这是 50%占空比的理想工作点。 我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的、您的理解是正确的。 根据典型应用曲线、2.5k 是 50%占空比的理想引脚、因为 TON 和 TOFF 相同。  

    [报价 userid=“613360" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1576703/isom8115-designing-for-max-operating-frequency-at-50-duty-cycle

     类似的信息是否可用、但对于 RL =~2.5k Ω 而不是 RL = 4.7k Ω? 如果是、请分享。

    此外、在图 6-26 中、温度–20 及更低、吨位显著升高。 标记为黄色。

    当 RL =~2.5k Ω 时、这种影响会如何出现? 它会发生更高的温度变化吗? 斜率更大?

    我的工作温度为–20 至+85 摄氏度。

    [/报价]

    我怀疑 TON 变化是由于 CTR 低温下降导致器件退出饱和模式所致、进而导致 TON 规格恶化。 较小的 2.5k Ω 电阻应具有强驱动输出、并有助于将器件保持在饱和模式  

    您还可以尝试使用高 CTR 型号 (ISOM8113)、理想情况下将器件驱动至饱和模式的 IF 量降至最低。 这也可以实现更小的 RL、并进一步缩短开关时间。  

    此致、
    Andrew