This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432 Profibus 模式下的电流消耗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISOW1432, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1577879/isow1432-isow1432-current-consumption-in-profibus-mode

器件型号:ISOW1432
Thread 中讨论的其他器件: Profibus、 ISOW1412

我们正在考虑在 Profibus 模式下使用 ISOW1432、数据速率为 2.5Mbps、因此希望了解其电流消耗情况。
您能否提供有关这些工作条件下的典型电流消耗的信息?
此外、您能否向我们展示如何计算以下两种特定条件下的电流消耗?

(1) 驱动器运行条件:

模式:VISOOUT
VDD:5V
/re: VIO
德国:VIO
数据速率:2.5MBps
总线负载:120 欧姆|| 50 pF

(2) 接收器工作状态:

  • 模式:VISOOUT
  • VDD:5V
  • /RE:GND1
  • DE:GND1
  • 数据速率:2.5MBps
  • 总线负载:120 欧姆|| 50 pF

如果您能提供计算所需的公式和任何相关参数、我们将不胜感激。
感谢您的帮助。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ISOW1432 提供最大数据速率下的电流消耗测试条件。 图 8-4 展示了典型电源电流与数据速率之间的关系。 ISOW1432 VDD 电源电流与数据速率间的关系 — RS485 模式“。  

    1. 我们没有这些测试条件的数据。 不过、我们预计 RS485 电流在不同数据速率下是相似的、因为 RS485 的高电流和低电流是相同的。 转换引起的任何额外电流很小。 这如 图 8-4 所示、其中电流消耗在不同数据速率下仅变化 Δ~25mA。  
    2. 因此、对于 2.5Mbps 的数据速率、请使用为 12Mbps 列出的电流。 。  

    在 500kbps 下、我们预计 ISOW1432 在功耗方面与 ISOW1412 相匹配。 这意味着我们可以使用电源电流表来提供 VDD = 5V 和 VISOOUT = 5V 的典型和最大范围。 使用下表作为参考、2.5Mbps 的电流消耗将介于 161 和 185mA 之间。  

    对于启用接收器且禁用驱动器 (/RE:GND1; DE:GND1) 的第二种情况、数据速率差异非常 小

    此致、
    Andrew