This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:电源要求

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1580881/isousb211-power-requirements

器件型号:ISOUSB211


我们使用的是 ISOUSB211DPR 而且已经提供了 5V 和 3.3V 符合典型应用电路的输入电源。 请您确认是不是这样 必须提供外部 1.8V 电源 、或者设备是否可以在没有此配置的情况下正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    请允许我们再有一天回顾。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您的联系。  

    您可以在数据表本身的以下部分找到与不同电源选项相关的降压-  7.3.1 电源选项

    此致
    Varun