This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:使用 LM5155 时光耦合器的替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574931/lm5155-replacement-for-opto-coupler-while-using-lm5155

器件型号:LM5155


工具/软件:

您好、

我正在为隔离型反激式变压器使用 LM5155 驱动器。 在参考设计中、建议使用光耦合器进行隔离式反馈。 但我们要求系统寿命为 15 年。 由于光耦合器的使用寿命较短、因此您可以建议更换此器件。

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARCHIN N Babu:

    感谢您的联系。

    有类似此器件的光耦仿真器: https://www.ti.com/product/ISOM8111-Q1 。可提供汽车和非汽车版本。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。 我们正在寻找隔离电压超过 6kV 的光耦仿真器。 您可以推荐器件吗?

    此致

    ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin n Babu:

    请在此处查看所有可用的光耦仿真器: https://www.ti.com/product-category/isolation/opto-emulators/products.html 

    最大 隔离 RMS 电压为 5kV。 最高可达 7kV。

    有关更多详细信息、请通过发布新的 E2E 主题、联系负责任的团队。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。

    为了延长使用寿命、我选择了高于光耦仿真器而不是光耦合器。 但我观察到照片仿真器的响应时间更长。 这是否会导致用作栅极电源来驱动 SIC 模块(图腾柱拓扑)的反激式变压器的电压调节出现任何问题/延迟? 请确认。

    此致

    ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  ARCHIN N Babu:

    [引用 userid=“660277" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574931/lm5155-replacement-for-opto-coupler-while-using-lm5155/6090994 ]但我观察到照片仿真器具有更长的响应时间。 [/报价]

    您是如何看到更长的响应时间的? 您能否分享显示更长响应时间的原理图和测量结果?

    此致

    Moritz