This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:了解 ISO1540-Q1 在电源树设计中每一侧的最大电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1581289/iso1540-q1-inquiry-about-maximum-current-on-each-side-of-iso1540-q1-for-power-tree-design

器件型号:ISO1540-Q1


您好:

我正在使用 ISO1540-Q1 IC、并需要确定 器件每一侧的最大电流消耗 才能正确设计适合其电源的电源树。

在查看数据表时、我发现几个部分在尝试建立此电流时会造成一些混淆:

  • 指定 第 6.1 节–绝对最大额定值 、最大输出电流按列出 1 侧的 20mA 和 2 侧的 100mA 。

  • 指定 第 6.3 节–建议运行条件 、参数 IOL1(输出电流,1 侧) 展示了的典型值 0.5mA 最大值为 3.5mA 、而 IOL2(输出电流,2 侧) 的典型值为 0.5mA 最大值为 35mA 。

  • 指定 第 6.8 节–安全限值 、参数 (安全输入,输出或电源电流) 表示 VCC = 5.5V 时为 198mA 和 VI = 3.6V 时的 303mA 。

  • 最后、在中 第 6.10 节–电源电流特性 、 ICC1(电源电流,1 侧) 范围 VCC = 3.3V 、但仅在电阻器和电容器开路(开路)的情况下。

因此、我不完全确定哪个电流值是设计电源系统时最合适的参考值。

您能否说明每一侧应考虑的电流值 ISO1540-Q1 或功率密度呢?

非常感谢您的帮助。

— Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    感谢您的联系。 我理解您的困惑、请允许我在以下为您提供电源设计中电流计算的目标规格。

    您只需查看表 6.10(基于 ISO1540-Q1 的工作电流要求的 SIDE1 和侧 2 的电压条件)-所述电阻器和电容器均为开路状态、可精确定位器件本身的数字、而不会发生任何外部元件泄漏。

    除了器件电流、您只需在线路被 (VCCx-VOLx)/R 拉至低电平时考虑通过上拉的电流。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    非常感谢您的澄清—这真的很有帮助。

    我还有一个问题、以确保我正确理解:
    我是否应该将这种电流消耗考虑在内 每条线 (这意味着我需要计算两次该值并将其与总消耗相加)?
    如果我错了、请告诉我、但您的解释对理解这一点非常有帮助。

    此致、
    Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    我是否应该考虑使用的电流消耗 每条线 (这意味着我需要计算该值两次并将其添加到总消耗量中)?

    当然、因为这两条线路也可以同时传输。

    此致
    Varun