This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:能否与我们分享 100uSec 甚至 50uSec 时的 IFP 输入脉冲正向电流值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1577727/isom8110-can-you-please-share-with-us-what-is-the-ifp-input-pulse-forward-current-value-at-100usec-or-even-50usec

器件型号:ISOM8110


E2E、  

我正在 寻找他们的快速光耦合器的替代方案、并对 ISOM811x 感兴趣。

我们注意到、所有光耦合器制造商在其数据表中陈述了值高达±1A≤100uSec 的 Ifsm(或 IFP)。

ISOM811x 的 TI 数据表指出在 1uSec 时为 1A。

 

 

您能否与我们分享一下、在 100uSec 甚至 50uSec 时、IFP 值是多少?

 

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    根据您的建议、ISOM8110 不会将输入脉冲电流指定为超过 1us。 在星期二之前、请允许我查看我们是否有、是否可以提供这些数据。  

    好极了。
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们将在内部讨论此问题、并将关闭电子邮件。 无论如何、由于数据表中未包含该  参数、因此我们无法保证结果仅提供通用指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的努力。

    我正在等待你会考虑到这一点的任何信息。

    BR、

    UDI L.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Udi、  

    我已通过几个来源检查、遗憾的是、我们无法保证该规格超出数据表中已有的规格。 我很抱歉给您带来不便。