This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LL:ISO7821LL:是否可以用作单端转差分转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LL, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1582256/iso7821ll-iso7821ll-can-this-be-used-as-a-single-ended-to-differential-converter

器件型号:ISO7821LL
主题中讨论的其他器件: ISO6441

您好、  

 

我在一个应用中使用此器件来隔离 LVDS 信号、但也需要隔离一对单端单向信号。 如果 IN-仅接地且 IN+由信号驱动、ISO7821LL 是否可用作单差分转换器?

 

单端脉冲是 12.5MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    感谢您联系我们。 ISO7821LL 可以采用这种使用方式、但这不是器件的预期用途、因此使用风险由您自行承担。 如果您仍想这样做、IN-引脚需要保持在 VIC(共模)或~1.2V(并且未接地)。 然后、IN+将在低于共模 400mV 和高于共模 400mV 之间切换、以切换输出。  

    更好的解决方案是使用 LVDS 驱动器 来转换信号并在转换后使用 ISO7821LL 隔离 LVDS 信号(使用 ISO6441 等数字隔离器隔离单端信号)。

    此致、
    Andrew