This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:建议使用 TMUX7234 电源 IC

Guru**** 2924260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575915/tmux7234-tmux7234-power-ic-recommend

器件型号:TMUX7234
主题: TPS65131 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

我们目前使用 TMUX7234 作为多路复用器、在 RS232 和 RS485 之间进行切换。 系统电压为 5V  我们需要一个能够生成功率的 IC ±15V  

我们找到了 TPS65131、它可以产生±15V 的电压、但我们不确定它是否是更合适的选择。

请推荐适用于 TMUX7234 的电源 IC(单个 IC (如 TPS65131) 、(、可产生±15V  电压、或使用两个 IC 的解决方案、一个生成+15V 电压、另一个生成–15V 电压。这两种方法都是可以接受的。)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keng

    根据我的理解、您正在寻找多路复用器解决方案、该解决方案的 电源电压为 5V 并传递+–15V 信号。  
    目前我们最接近的解决方案是 TMUX4827、但其额定带宽仅适用于小信号 (200mV)。

    您要通过多路复用器传输的 RS232 和 RS485 信号的频率是多少?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我很抱歉耽误了答复。

    TMUX7234 的选择基于本文中的参考文献:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1411892/tmux7234-tmux7234-and-thvd4431

    虽然我的客户尚未明确定义具体的应用程序、但我希望组件的频率支持能力至少能够达到 1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keng:

    NIR 不在办公室、所以我很高兴能为您提供帮助。

    从您最初的询问中、您表示需要一个“能够产生+/–15V 电压的功率 IC “。 根据我的理解、您选择了使用 TMUX7234、并且希望使用电源 IC。 TMUX7234 具有足够的带宽来满足您的需求、但是如果由+/–15V 供电、则只能传递+/–15V 信号。 正如 NIR 建议、如果只能为器件提供 5V 电压、则需要使用超出电源电压的多路复用器来传递更高电压的信号。 TMUX4827 具有足够高的带宽来满足您的需求、但只能传输+/–12V 信号。 我们将有另一个具有略微不同配置的多路复用器、它由 5V 供电并很快通过+/–15V 释放功能。

    NIR 和我来自多路复用器团队、因此我现在将再分配给处理 TPS 器件的团队、以便他们可以帮助您找到适合您应用的功率 IC。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、


    我想问您是否有关于您提到的新多路复用器发布的任何确认信息。

    我对这个组件很感兴趣、希望您能分享所有最新信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在年底与我们联系以了解更多详情!

    此致、
    Katy

    好极了