This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:如何为半双工 RS485 配置 ISOW1412DFMR

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1579593/isow1412-how-to-configure-isow1412dfmr-for-half-duplex-rs485

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISO1452

您好:
在我的设计中、我使用 RS485 接口、我想使用 ISOW1412DFMR 芯片。 但是、我需要实施 半双工 通信。 您能告诉我在半双工模式下使用 ISOW1412DFMR 时如何配置电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ozkan、  

    请参阅 (+)【常见问题解答】ISO1452:【常见问题解答】如何将 RS485 全双工收发器配置为半双工? 如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的支持。  我回顾了 ISOW1412 数据表中的应用示例。 我不确定的部分是在连接 A-B 线路后如何处理 Y-Z 数据线路。对于 ISOW1412、Y-Z 和 A-B 数据线路是否应该像 ISO1452 那样连接在一起?您建议将 Y-Z 线路保持未连接状态、还是将它们连接到 A-B?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ozkan、

    对于 ISOW1412、Y-Z 和 A-B 数据线是否应该像 ISO1452 中的做法一样连接在一起?

    是的、这就是应该在这里完成的工作。 上面发布的常见问题解答适用于所有支持全双工的器件。

    此致
    Varun