This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:环形 CAN FD 网络

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1583100/iso1042-ring-can-fd-network

器件型号:ISO1042
主题: ISOM8610 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

客户使用 ISO1042 设计具有 4 个模块的环形 CAN FD 网络。 应该如何配置端接电阻器? 120/120/120/120/120? 或者、是否无法配置有效的端接电阻器? 只能容纳环网中的 x3 模块? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    标准 CAN FD 仅指定总线网络拓扑。 对于环形网络、没有明确的建议、因为这不是标准配置。

    请仍在网络的最远点使用两个终端电阻器(不会在两个节点之间并排使用)。 还考虑将 ISOM8610 用作 软件控制的端接电阻。 这可以允许在节点已连接/断开时动态重新配置终端。  

    此致、
    Andrew