This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:Vcc2 = 5V

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35T, ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1582816/iso35t-vcc2-5v

部件号: ISO35T
主题中讨论的其他器件: ISO3086T

您好:

我们打算在 Vcc2=5V 时使用 ISO35TDWR

我可以注意到 Vcc2 高达 6V 是可以的、但建议的 Vcc2=3.6V

在此条件下 (Vcc2=5V) 电路的限制或影响是什么?

 

BR

 

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、  

    ISO35T 设计为 3.3V 器件。 因此、建议 VCCx 不要超过 3.6V。  ISO1175T 和 ISO3086T 可使用更高的电压(例如 VCCx=5V)

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们注意到这一点:  
    我们还在数据表中注意到 0f ISO35T

    VCC=5V 是典型的规格参数

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么意思?

    BR

    Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、  

    很抱歉混淆。 这似乎是一个拼写错误。 ISO35T 具有可耐受 5V  电压的逻辑输入;但建议运行条件仍为 3.3V。 请遵循以下建议以获得出色性能。  

    此致、
    Andrew