This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:确认引线框粗糙而不是氧化–ISO7741FQDWRQ1

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1584666/iso7741-confirm-roughened-leadframe-not-oxidation-iso7741fqdwrq1

器件型号: ISO7741

您好、
您能否确认这是正常的粗糙引线框外观、而不是氧化?
另外、器件上的器件标识是否与规格一致?  
Top-side.jpeg
Bottom-side.jpg
lead-1.jpg
lead-2.jpg
lead-3.jpg
lead-4.jpg
lead-5.jpg
 
谢谢、此致。
June Li
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jun Li、  

    是的、这种外观对于粗糙的引线框来说是正常的。

    如果您怀疑此器件有问题、请确认您已从 TI.com 或经批准的供应商购买此器件。    有关更多详细信息、请参阅反假冒|质量政策与程序和供应商列表。   

    此致、
    Andrew