This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7810:高速 I/O 通道解决方案

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1585399/iso7810-solution-for-high--speed-i-o-channels

器件型号: ISO7810
主题: ISOM8610 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我需要具有可单独用作输入或输出的高速 I/O 通道(最小 1Mbps 至最大 10Mbps)。 每个通道用作输出时应拉至 300mA。 有什么可以帮助我做到这一点的吗? 是否有任何数字隔离器可以在这里工作? 任何应用手册以供参考

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您联系我们。 我不知道是否有这样的单器件解决方案。 目前、我们没有用于在输出端驱动或处理 300mA 负载的数字隔离器。 客户可以使用数字隔离器来驱动外部晶体管吗? 还是选择 ISOM8610 用作 300mA 负载的输出?  

    您尝试设计解决方案的应用是什么?