This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:设计查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ESD441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1584622/isousb211-design-inquiry

器件型号: ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ESD441

尊敬的团队:

我将 在应用中使用隔离器 ISOUSB211DPR。 在 ESD 保护方面提供 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护–±30kV 接触放电–±30kV 空气间隙放电、

是否需要 ESD IC 作为已经隔离高电压的隔离器、

如果需要、请推荐具有上述规格的器件。

 

此致、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Abhishek、

    感谢您联系我们。 ESD 瞬变和隔离瞬态可能彼此不同。 从 1 侧到 2 侧引脚的隔离额定值有效。 这意味着隔离器将防止瞬变穿过隔离栅、从而帮助保护解决方案。 电路板的隔离侧将受到保护、以免受连接到高压侧连接器或其他元件的 ESD 事件的影响。 然而、 ESD 瞬变仍然存在、需要保护器来应对同侧 ESD 事件。

    而使用 ISOUSB211 敏感型电子产品所需的保护电路更少、有助于减少所需的保护数量。 应用手册《 如何通过隔离改善工业系统的 ESD、EFT 和浪涌抗扰性 》解决了这一问题。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您分享详细信息。

    在您分享的链接中、清楚地提到了有和不使用隔离栅的 ESD 瞬变。 它还显示了在隔离器的输入引脚上使用 TVS 二极管的选项。 您能否与  IECIEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护–±30kV 接触放电–±30kV 空气间隙放电、分享可用于我应用的 ESD 二极管的特定器件型号。

    如果您提供这些详细信息、我会很有帮助。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    ESD441 是一个很好的起点。 您可以在 ESD 保护二极管产品选择|德州仪器 TI.com 上找到更多选择。  

    如果您对 ESD 二极管的规格有任何疑问、请创建一个新主题。  

    此致、
    Andrew