This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:详细的封装尺寸

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1585010/iso3086t-detailed-package-dimensions

部件号: ISO3086T

我们 RS 的一个项目选择了 ISO3086TDWR 隔离式 ISO-485/ISO422 RS 收发器。 请提供此器件的详细封装尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syama、  

    感谢您联系我们。 ISO3086T 使用我们的 DW 封装。 ISO308x (非“T")“)使用相同的封装。 有关封装图、请参阅此数据表。

    数据表似乎未包含封装图。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、
    Andrew