This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ISOW 1412 和 SN65176 比较

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1585666/isow1412-isow-1412-and-sn65176-comparison

器件型号: ISOW1412

你好、团队

我的客户目前正在将 SN65176 + NSI8221N1 用于 RS485、将数字 ISO 用于 3kW 48V 水泵。

我想知道如何说服他们改用我们的 ISOW1412、您能否 请我尽可能比较 SN65176 + NSI8221N1 和 ISOW1412?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    很遗憾、客户的  SN65176 + NSI8221N1 分立式解决方案没有任何输入。

    然而、为了说服他们加入 ISOW1412 — 可提出 ISOW1412 的以下主要优势:

    1. ISOW1412 集成 RS485 驱动器和集成电源转换器、可节省成本、最重要的是在客户系统设计中节省空间。
      1. 为客户提供 3 合 1 解决方案 — 隔离+ RS1485 +集成隔离电源
    2. ISOW1412 出色的辐射发射性能 — 查看地震 EMC 测试报告部分

    此外、在我们提出 ISOW1412 之前、我建议您与客户交谈、了解他们在 ISO+RS485 应用中必须满足的要求。 这样、我们就可以分析我们的器件 ISOW1412 并相应地优化我们的建议。

    此致
    Varun