This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:施密特触发器输入?

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1586217/iso6521-schmitt-trigger-input

器件型号: ISO6521

不过、ISO652x 系列是否具有施密特触发输入?

我在上一个主题中在该论坛上看到、输入逻辑电平阈值上存在迟滞是衡量这一点的指标。 但普通工程师(例如 ME;-)会感到放心、因为数据表中明确提到了施密特触发特性。 其他系列在方框图中至少具有该符号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 输入与我们的其他数字隔离器系列一样施密特触发、VIH 和 VIL 分开、以具有单独的触发区域。  

    此致、
    Andrew