This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111:三元输出?

Guru**** 2898520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8111, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1579242/isom8111-ternary-output

器件型号: ISOM8111
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110

单个 ISOM811x 是否可以输出三态? 例如:

–1、0、+1

0、1、高阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、  

    ISOM811x 不能用作“0、1、高阻态“、因为它没有正式的 tri 状态缓冲器。 但是、 使用 ISOM8111(或对于双向输入,ISOM811 (5-8)) 可以实现–1、0、+1。 不过、我认为答案取决于您需要输出/控制信号的程度。 我在使用 PSPICE for TI 进行仿真时挥了挥手。  

    下面的展示了一个简单操作、其中 ISOM8110 将跟踪输入信号、并使用串联电容器进行去耦以获得+V 或-V 状态。 输入电压也将匹配任何中间状态以匹配过 0。  

     

    请告诉我这是否是一个好的开始。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我只是看到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    感谢您的下次光临。 ISOM8110 设计为具有类似于传统 BJT 的晶体管输出、 这意味着、几乎可以作为分立式器件在设计中灵活使用该器件。 请告诉我这是否有用。  

    此致、
    Andrew