This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:验证 ISO1228 数字隔离器的 RTHR 电阻值。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1588251/iso1228-verification-of-rthr-resistor-values-for-iso1228-digital-isolator

器件型号: ISO1228

尊敬的技术支持团队:

我目前正在使用 ISO1228 数字隔离器件、想确认我们选择的外部电阻值是否适合安全可靠运行。

我们的配置如下:

Rsource:1k Ω

Rlim:0 欧姆

Rthr:180 欧姆

附加串联电阻:430 欧姆(连接在公共线上)

输入电压:所有四个输入通道均为 12V

谨请你就以下几点提供指导:

为了使 ISO1228 器件正常安全运行、这些电阻值是否可接受?

使用这些电阻值运行器件是否会影响 IC 的长期可靠性或预期寿命?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您联系我们。 乍一看、参数看起来不错、但如果您能提供应用程序输入端的工程图或原理图、则更容易确认。  

    8.2.4.1.2 电压阈值显示了计算设计是否会达到所需阈值的详细信息。 我们还在 ISO1228 计算工具| TI.com 中提供了 Excel 计算工具 

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我附上了我的方框图和原理图以供审核。 请告诉我是否一切显示正确或是否需要进行任何调整。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您发送原理图。 请允许我花一天时间回顾并回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供原理图。 上面的图应该适用。

    请注意、对于电流限制功能、每个输入通道需要一个 RPAR、以正确限制电流。 电流设计应该可以正常工作、但是、ISO1228 输入将在没有 RPAR 的情况下线性调整(无电流限制)。

    此致、
    Andrew