This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:未使用的输入

Guru**** 2892940 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1588388/iso1228-unused-inputs

器件型号: ISO1228

您好:

我使用 ISO1228 接收器从低电平有效接近开关读取输入。 由于我只需要四个输入通道、因此如果我将未使用的输入引脚连接到 AVCC 引脚、我想知道元件是否仍然能够正常工作。 或者、我想知道四个通道使用单个上拉电阻器是否足够了。 我还会询问未使用通道的 LED 引脚必须如何连接。  

提前感谢您的关注、

Maria Vittoria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、  

    感谢您的联系。 ISO1228 将仅在连接 4 个输入的情况下运行。 最好将未使用的 INx 和 LEDx 引脚保持悬空状态。 无需将输入连接到 AVCC 或通过上拉电阻器连接。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的回答。

    但是、在使用 ISO1228 测试我们的电路时、我们观察到仅连接四个输入通道时、输出信号是错误的。 然后、我们将未使用的输入连接到 AVCC:在该配置中、输出正确、但我们测得输入引脚上的残余电压为 3V、而不是 0V。 是否 已观察到这种行为? 我们如何设置配置?

    谢谢您、

    Maria Vittoria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、

    正如我之前所说、应该可以将未使用的 INx 和 LEDx 引脚保持悬空状态。 在此状态下、相应的 OUTx 应处于默认状态(低电平)。  

    如果您看到其他内容、请附上设计原理图和波形、其中显示 OUTx 和非活动 INx 不正确。

    此致、

    Andrew