This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:关于数据速率与电缆长度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1590225/iso1500-about-data-rate-vs-cable-length

部件号: ISO1500
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好专家、

您能给我一些关于每个问题的建议吗?  

1.是否可以使用一个快速公式来计算传输速率和电缆长度?

是否有任何需要在 ISO1500 输入 (UART) 和输出(RS485 总线)侧进行测量的信号质量测试标准?

 

image.png

此致、

AlexWu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您联系我们。  

    1. 我没有通过快速的公式来估算这一点、因为节点数也会对可能的数据速率产生影响;不过、这里几个地方介绍了 RS485 数据速率与电缆长度的主题。  
      1. RS RS-485 设计指南(修订版 D) - 9 数据速率与总线长度
    2. 眼图通常用于衡量高数据速率下的信号完整性。 请参阅 下面的 THVD1450 测试数据。 ISO1500 和 ISO14xx 系列将获得类似的结果。  
      1. RS RS-485 收发器的信号完整性与数据速率和电缆长度间的关系

    如果您还有其他问题、请跟进。  

    此致、
    Andrew