This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:ISO6720FBDR 数字隔离器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1586759/iso6720-iso6720fbdr-digital-isolator

器件型号: ISO6720

您好、

我使用 ISO6720FBDR 数字隔离器、该隔离器具有 VCCI 和 VCCO 电源引脚。

在我们的设计中、VCCI 必须为 1.8V。

VCCO 可以是 1.8V 或 3.3V。

要实现输入和输出之间的最小传播延迟 (Tpd)、优先选择哪个 VCCO 电压?