This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:隔离式自供电外设

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593129/isousb211-isolated-self-powered-peripheral

器件型号: ISOUSB211
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

并尝试使其与 Tiva UC 配合使用。 TM4CF1294  

我们有基于 Tiva 的控制器板。 我们决定隔离 USB 在欧洲/亚洲的几个地方 USB 被损坏时插入计算机。

我刚刚订购了 ISOUSB 的评估板

我们在全球销售的器件。 由于我们开始使用 RS 而不是 USB-232、因此 DM/DP 线路每隔一段时间就会损坏一次。 我怀疑它与一些隔离电源供电的笔记本电脑插入它. 它们以 1/2 的电源浮动。 但在美国,它似乎大多是好的。 电压为 120V。 因此、我们决定尝试隔离设备的 USB。

我刚刚订购了评估套件,还没有来。

我试图了解、首先、我将耗散的功率是多少(最好具有尽可能多的芯片 mfr 所显示的最大功率)、如果使用 VBUS 为整个上行侧供电(无过热)是安全的、因为我容纳现有控制器上隔离器的空间是有限的; 第二、如果可以仅使用 3.3V 电压来连接到下游(连接的设备)侧、第三、我该如何用作器件的 VBUS 信号? V1OK?

电路板上的空间有限、因此我希望使用尽可能少的外部元件  

谢谢。 嗯、不是真正的问题...我认为、现在应该将连接器外壳与设备的外壳隔离(直到现在它已连接到它)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供详细的意见。

    ISOUSB211 由不同的可用选项供电。 提供的这些选项主要是针对功耗本身提供的。 这些详细信息在数据表的第 7.3.1 节中提供。


    了解电源选项后、 数据表中的第 8.2 节及其小节 详细明确展示了不同电源配置下的功率计算。

    如果您对数据表上述部分中的应用有任何具体问题、请随时与我们联系

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了电源版本。  

    两个问题:

    使用电阻器消耗功率与在任一侧提供 1.8V 电压的 LDO/DCDC 相比、是否有任何不利影响? 性能降级等?

    2.同样、我应将什么用作下行侧 TIVA 处理器的 VBUS 信号? V1OK 对它有好处吗? 如果没有、如何让微控制器 USB 知道器件在上行侧检测到 VBUS?

    我当前的非隔离电路如下。 首先、使用 B 型连接器、其中形成了 VBUS(由齐纳二极管和电阻器提供保护)、然后将以下连接器馈送到 TIVA CPU 的 PB1 引脚(专用 VBUS 引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我并不完全了解您的应用、因此我无法完全清楚您上面的问题。 请为我们提供详细的意见以获得完整的背景信息。

    [quote userid=“278512" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593129/isousb211-isolated-self-powered-peripheral/6139605 使用电阻器消耗功率与在任一侧提供 1.8V 电压的 LDO/直流/直流稳压器相比、是否存在任何不利影响? 性能降级等?

    我不理解电阻器的使用以及它的使用。

    [quote userid=“278512" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593129/isousb211-isolated-self-powered-peripheral/6139605 那么、我该使用什么作为下行侧 TIVA 处理器的 VBUS 信号呢? V1OK 对它有好处吗? 如果没有、如何让微控制器 USB 知道器件在上行侧检测到 VBUS?

    这是数据表引脚功能中提到的 V1OK 的用途。 是的、您可以使用 V1OK。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些电阻器。

    2.该应用基于 TI 器件 TM4C1294NCPDT 微控制器。 它具有一个 USB 接口、我的应用使用该接口作为器件(外设)进行通信。 微控制器的 USB 通过监控 VBUS(就像任何 USB2.x 一样)确定器件已连接到主机。 现在我使用您的 ISOUSB211 隔离器、没有特定的 VBUS 信号可供该隔离器输出、数据表中将其描述为微控制器的 VBUS 输出(现在微控制器与主机进行物理隔离)。

    我的问题是:我应该使用什么作为 VBUS? V1OK 是否可以在此容量下使用?  

    TM4C 是 TI 器件、您应该了解如何将两个芯片连接在一起。
    如果可以使用 V1OK、我想我必须将其转换为 5V、因为 PB1 在配置为 VBUS 输入时、需要 5V 电平。

    我很满意我可以使用 V1OK、但数据表中没有明确说明它可以用作 VBUS。 也许应该修改措辞(是的,众所周知,它不会提供 VBUS 通常提供的 5V 电源,而是提供连接指示功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我很满意我可以使用 V1OK、但数据表中没有明确说明它可以用作 VBUS。 也许应该修改措辞(是的,众所周知,它不提供 VBUS 通常提供的 5V 电源,而是提供连接指示功能)[/报价]

    是的、我认为这样可以解决您的问题。 完美!

    [quote userid=“278512" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593129/isousb211-isolated-self-powered-peripheral/6141361 这些电阻器。

    使用这些电阻器不会导致性能下降。

    此致
    Varun