This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6761:可以使用 ISO6761 与 2.2V 微控制器 SPI 总线连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6761, ISO6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593258/iso6761-possible-to-use-iso6761-to-interface-with-a-2-2v-microcontroller-spi-bus

部件号: ISO6761
主题中讨论的其他器件: ISO6461ISO6421

您好、

ISO6761 是否可以用作 SPI 隔离器来连接在 1.8V 电压下运行的传感器与在 2.2V SPI 电压下运行的 MCU (Apollo 蓝色 4)?

我们是否可以使用任何替代的 6 通道 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    感谢您的联系。

    ISO67xx 系列数字隔离器不支持 2.2V 运行、如您所述:

    由于 2.2V 是两个独立的电压范围、因此不能保证器件在这些工作电源电压范围之间运行。  但是、我们的较新隔离器、例如 ISO6461、它们不支持 2.2V 运行电压。 解决方法之一是在隔离器之前使用电平转换器。 这将使您能够将 2.2V 转换为与隔离器兼容的电压。

    我还要提到 ISO6421 器件、这是最新一代的数字隔离器。 这适用于电平转换器解决方案、同时提供隔离和高数据速率:https://www.ti.com/product/ISO6421

    此致、
    Aaditya.