This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721 PIN2PIN 电源版本

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISOW7721, ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593386/iso7721-iso7721-pin2pin-power-version

器件型号: ISO7721
Thread 中讨论的其他器件: ISOW7721ISOW7821

您好、TI 人

 

我看到 ISOW7721 对于 ISO7721 不是引脚 2。

我们是否有引脚 2 引脚芯片可以替代 ISO7721 并提供电源?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的联系。  

    与常规数字隔离器相比、具有集成式 DC/DC 器件的数字隔离器的引脚排列各不相同。  

    我知道客户正在 寻找一个具有集成式 DC/DC 且与 ISO7721 具有相同封装和引脚尺寸的数字隔离器。 我想推荐我们的 ISOW6441 器件、这是我们的最新一代隔离器件。 该器件与 ISO7721 具有相同的封装尺寸和引脚尺寸。

    ISOW7821 是一款具有集成式 DC/DC 的数字隔离器、其封装尺寸和引脚尺寸与 ISO7721 相同。  ISOW7721 具有比 ISOW7821 更好的 EMC 性能、但其封装选项与 ISO7721 不同。  

    此致、
    Aaditya 五