This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211 侧 2 连接到自供电电路

Guru**** 2892280 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1592754/isousb211-isousb211-side-2-connected-to-self-power-circuit

器件型号: ISOUSB211

您好、

我正在设计隔离式 USB 集线器。

1 侧连接到 USB 连接器、该连接器可能连接到 PC USB 端口、也可能未连接到 PC USB 端口。 2 侧连接到隔离式电路、由外部电源供电、并包括一个 LDO (5V 至 3.3V)。 2 侧有一个由 3.3V 供电的 MCU 和一个由 MCU 控制的 USB2517 集线器 IC(通过复位和 I²C 引脚)。
我的目标是 2 侧始终用作下行端口、1 侧始终用作上行端口。

在我首先连接外部电源的情况下、ISOUSB211 的侧 2 会变为活动状态(通过本地 3.3V)。 然后、当器件连接到 PC USB 端口时、1 侧变为活动状态(通过来自连接器的 VBUS 引脚的 5V 电压)。

我的连接如下:

1 侧:

  • VBUS1/VCC1 连接到 VBUS 引脚、其电压= 5V

  • V3P3V1 连接到外部电容器

  • V1P8V1 连接到外部电容器

侧 2:

  • VCC2 连接至本地 3.3V

  • V3P3V2 连接到本地 3.3V

  • V1P8V2 连接到外部电容器

现在有关 VBUS2 :它通过由 MCU 控制的高侧 MOSFET 连接到 3.3 V(在通电时关闭)。
目的是无论 1 侧是否连接到 PC (VCC2 和 V3P3V2 直接连接到本地 3.3V)、MCU 都可以读取 V1OK 引脚。

连接侧 1 后、MCU 复位并配置 USB2517 集线器 IC、然后打开 MOSFET 为供电 VBUS2 引脚


此配置是否正常?
当 V3P3V2 和 VCC2 引脚已经由 3.3V 电源供电时、VBUS2 引脚是否可以保持未通电状态(未连接到 3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    感谢您联系并提供详细的意见。

    [报价 userid=“63335" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1592754/isousb211-isousb211-side-2-connected-to-self-power-circuit 此配置是否正常?
    当 V3P3V2 和 VCC2 引脚已经由 3.3V 电源供电时、VBUS2 引脚是否可以保持未通电状态(未连接到 3.3V)?

    答案很简单 — 不可以 它不会对器件造成任何损坏、但会影响器件的功能。

    如果 VBUS2 未通电、则 V1OK 功能不能保证正常工作。


    另外、为了设置上行和下行、无需对两侧依次进行电源时序控制。 ISOUSB211 本身就能够自动检测上行和下行端口。  数据表中也提到了这一点:

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的迅速回复。 请参阅以下情景—所有情景都将以结果   “侧 1 为上行;侧 2 为下行“结束?


    场景 1:

    步骤 1. –该器件连接到 PC、因此侧 1 通电。 外部直流电源未连接、因此 2 侧未通电。
    步骤 2. –器件连接到外部直流、因此侧 2 由本地 3.3V 电源供电
    步骤 3. –MCU 检查 V1OK 引脚并检测到 1 侧打开。
    步骤 4. –MCU 初始化板载集线器 IC USB2517I(使用 RESET 引脚和 μ I²C)。

    结果: 1 侧是上游;2 侧是下游。


    场景 2:

    步骤 1. –器件连接到外部直流、因此侧 2 由本地 3.3V 电源供电
    •该器件未连接到 PC、因此侧 1 未通电。
    •MCU 会检查 V1OK 引脚并检测到 1 侧是否关闭。
    •MCU 使集线器 IC USB2517I 保持在复位状态。

    步骤 2. –该器件连接到 PC、因此侧 1 通电。
    •MCU 会检查 V1OK 引脚并检测到 1 侧是否导通。
    •MCU 初始化板载集线器 IC USB2517I(使用 RESET 引脚和 μ I²C)。

    结果: 1 侧是上游;2 侧是下游。


    场景 3:

    步骤 1. –根据场景 1 或场景 2 的最终结果。
    步骤 2. –断开设备与 PC 的连接、因此第 1 侧现在已关闭。
    步骤 3. –MCU 检查 V1OK 引脚并检测到 1 侧已关闭。 MCU 会将集线器 IC USB2517I 切换至复位状态。
    步骤 4. –将设备重新连接到 PC、使 1 侧通电。
    •MCU 会检查 V1OK 引脚并检测到 1 侧是否导通。
    •MCU 初始化板载集线器 IC USB2517I(使用 RESET 引脚和 μ I²C)。

    结果: 1 侧是上游;2 侧是下游。


    场景 4:

    步骤 1. –根据场景 1 或场景 2 的最终结果。
    步骤 2. –断开设备与外部 DC 的连接。外部 DC 未连接、因此 2 侧未通电。 1 侧仍由 PC VBUS (5V) 供电。
    步骤 3. –将设备重新连接到外部直流电源、因此 2 侧再次由本地 3.3V 电源供电
    步骤 4. –MCU 检查 V1OK 引脚并检测到 1 侧打开。
    •MCU 初始化板载集线器 IC USB2517I(使用 RESET 引脚和 μ I²C)。

    结果: 1 侧是上游;2 侧是下游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    中的上游和下游仅由任一侧的主机和外设连接控制

    如果 PC 是您的主机并连接到 SIDE1、则在两侧 ISOUSB211 完全上电后、SIDE1 将根据主机发送的数据包自动分配为主机端。

    此致
    Varun