This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:输入迟滞电流

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1591995/isom8710-input-hysteresis-current

器件型号: ISOM8710

你好

我们正在考虑使用 ISOM8710。
对于我们的系统、ISOM8710 的输入电流预计为 2mA(典型值 2.15mA、最小值<xmt-block2> 2.01mA</xmt-block>)。 2.01mA。
数据表指定了 2mA 的最大输入阈值电流和 0.26mA 的典型输入迟滞电流。

关于输入迟滞电流、如所附图所示、即使输入电流在导通状态期间降至阈值以下、迟滞分量也不会转换到关断状态。
理解转换到导通状态所需的最小电流是 2mA 的最大值、不受迟滞影响、而不是 2.26mA、这是否正确?

 

我们的系统设计具有非常接近 2mA 的最小电流值。 如果大规模生产继续采用此设计值、ISOM8710 可能无法运行的可能性是多少?

对于您在繁忙的日程中造成的不便、我们深表歉意、但我们非常感谢您就此提供的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。  

    我们有感恩节假期在美国,将从 12 月 1 日回到办公室,星期一。  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不保证任何特定的迟滞量((0.26mA 值为典型值)。
    数据表确实可以保证在输入电流为 2mA 时、输入已开启。 因此、无论实际迟滞如何、关断阈值都必须比 2mA 低该值。 (如果迟滞为 0.26mA、则输入电流必须降至 1.74mA 以下。)

    (如图 6-1/6-3 所示,开关通常在电流低得多的情况下发生。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我知道、如果设计为最大 2mA 电流、它应该能够导通。