This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN FD 收发器

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1591676/iso1042-can-fd-transceiver

器件型号: ISO1042

你(们)好

客户有一个问题:如果 VCC2 没有外部电源、是否可以不使用该电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    是的、可以。 但我不确定这里的问题陈述是什么。

    但是、如果 VCC2 未通电、则隔离器的 2 侧将没有 CAN 通信。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun

    VCC2 仍需要连接到电源。 如果未连接、CANbus 是否无法执行外部通信?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    VCC2 是 ISO1042 上 CAN 总线所需的电源。 如果 VCC2 未上电、则无法从 ISO1042 进行 CAN 通信。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun

    有关 ISO1042 的另一个问题:有两个封装、但实际上并不需要很多引脚。 选择 16 引脚 SOIC 的优点是什么? 它与 8 引脚 SOIC 之间是否有区别?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    对于这些封装、电气性能或隔离性能之间没有差异。  16 引脚 SOIC 和 8 引脚均为标准封装、如果设计中需要额外的空间、则可以选择 8 引脚。  

    此致、
    Andrew