This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:关于 36&amp 的 ISO1640 绝对最大额定值是多少;GND 60sec?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1595370/iso1640-what-is-iso1640-absolute-max-rating-about-36v-gnd-60sec

器件型号: ISO1640

尊敬的先生:  

客户 Lanner 想检查绝对最大额定值、关于信号从 36V 短接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许 GND (= 0V)。
    绝对最大额定值 不允许在任何时间内使用 36V。