This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:应用程序运行期间 CAN 通信变得不稳定–原理图审阅请求

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1601025/isow1044-can-communication-becomes-unstable-during-application-operation-schematic-review-request

部件号: ISOW1044

您好、

我们在产品中使用 ISOW1044BDFMR、并且在应用开始运行时会遇到 CAN 通信不稳定的情况。
可建立基本的 CAN 通信、但一旦应用流量增加、就会发生通信错误和不稳定。

我想询问 ISOW1044B 的电路图、因此是否可以通过私人消息对此进行讨论?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请给我们更多的时间来审查和回复,因为假日季。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    抱歉...

    这是客户方面的配置问题。 通信连接现已稳定!

    谢谢、

    Conor