This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111-Q1:查询光耦合器曝光评估规范

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593966/isom8111-q1-inquiry-on-photocoupler-light-exposure-evaluation-specifications

器件型号: ISOM8111-Q1
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110

如果产生强外部光线、则需要检查操作是否存在任何问题。
(这是现代汽车公司的确认请求。)

1.关于上述查询、TI 是否进行过任何测试?

2.如果没有单独的测试,你能告诉我我该如何审查内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyun、  

    感谢您联系我们。 我知道您正在寻找光学元件的外部光测试。 幸运的是、ISOM811x 系列器件内没有任何光学元件、因此不需要此测试。  

    (+)【常见问题解答】什么是光耦仿真器? 

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是因为 isom811x 使用 LED 仿真器吗? 您能解释一下 LED 仿真器的一般结构吗? 我需要将其与传统光耦合器进行比较。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 仿真器的设计具有与 IR LED 类似的电流与电压特性、但实现方式不同。 输入电路是一个通过高压电容器传输信号的振荡器。 它不是光敏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能解释一下信号如何通过高压电容器传输吗? 我不明白此器件如何以类似于光耦合器的方式工作。 您是否提供了原理图? (我可以认为它与 Y 形电容器类似吗?)
    2.您能将优缺点与典型的光耦合器进行比较吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 光耦仿真器简介 应用手册和 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高压设计挑战 白皮书的第 6 页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了数据并有一个问题、所以我想问您另一个问题。 器件内部是否有连接输入和输出端子的电容器? (输入端和输出端子上是否有极化电压板的结构,它们之间是否有绝缘体? 我可以将其视为与 Y 电容器类似吗?)

    此外、您能告诉我 SiO2 绝缘层的厚度吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyun、  

    是的、ISOM8110 使用与 TI 其他隔离器类似的非光隔离技术。 隔离栅与 Y 电容器不同、因为隔离电路用于传输信号、因此其用途不同。 但是、隔离栅确实具有“势垒电容规格 (CIO)“中提供的有效电容。 数据表中还显示了 SiO2 的厚度、即绝缘穿透距离 (DTI >17um)。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下附加信息。
    1、光耦仿真器的绝缘方法和操作方法还有其他解释吗? 我看了看你以前给我介绍的数据。 谢谢你。 但如果您有任何其他解释、请告诉我。
    (我的客户 Hyundai Motor、要求提供更清晰的数据。 Ex) 它是否完全绝缘?)
    2.如果光耦仿真器的输入端子因过电流而损坏,输出端子上是否有任何数据不受影响?
    我希望确保输入和输出端子相互绝缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyun、

    请浏览 TI.com 上光耦仿真器页面的技术资源-  

    一篇有关光耦仿真器的文章: 揭秘隔离认证标准:光耦合器与光耦仿真器

    [引述 userid=“627929" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1593966/isom8111-q1-inquiry-on-photocoupler-light-exposure-evaluation-specifications/6167164。] 如果光耦仿真器的输入端子因过流而损坏、输出端子上是否有任何数据不受影响?
    我想确保输入和输出端子彼此绝缘。

    如果输入端子承受的电流高于额定值、则输出侧始终处于绝缘状态。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道光耦仿真器的结构与下图所示的结构大致相似。 看看该图、输入和输出通过键合线连接。 即使有了这种连接、它仍然可以被认为是隔离的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hyungun,

    是的、它可以视为隔离式。 两个芯片(键合线的两侧)上都有电容器、其内部有物理间隙。 这种差距利用 TI 专有的电介质技术来填补、该技术可提供额定的隔离级别。

    此致、
    Aaditya.