This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897AEVM:UCC2897AEVM 变压器 T1、T2 和电感器 L1、L2 的参数。 EVM Gerber

Guru**** 2927620 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1600376/ucc2897aevm-parameters-of-ucc2897aevm-transformers-t1-t2-and-inductors-l1-l2-evm-gerber

器件型号: UCC2897AEVM

您好、

 
1--您能否提供 UCC2897AEVM 的变压器 T1、T2 和电感器 L1、L2 的制造参数? 例如磁芯规格、线圈匝数和导线规格?
 
2-您能否提供 UCC2897AEVM 的 Gerber 文件以方便演示的制作?
 
我需要使用上述图纸为我的产品制造隔离式电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shufang、

    如果它不在网站上、则主要意味着它具有受限访问权限。 请联系您的 TI 当地办事处来获取此申请、他们将能够为您提供指导。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh