This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760-Q1:VCC 可互换性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1600570/iso6760-q1-vcc-interchangeability

器件型号: ISO6760-Q1

您好、先生、

我 İs 建议的应用为 Vcc1=5V、Vcc2=3.3V。 可以提供 Vcc2 =5V、Vcc1=3.3V?或者它是否导致运行出现任何错误?

提前感谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semith、

    感谢您的联系。

    VCC1 和 VCC2 是侧隔离器的两个独立电源。 它们可以是相同的,小于,大于彼此,没有任何问题。

    此致
    Varun