This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507 推挽隔离配置下的最大输出电流

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1596124/sn6507-max-output-current-under-sn6507-push-pull-isolation-configuration

器件型号: SN6507

您好、
在 SN6507 推挽隔离配置下、输出电流是否很难超过 0.5A?

我的客户希望实现以下目标。  

输入:24V +–10%
隔离输出:24V
隔离输出电流:550mA

SN6507 的 Webench 仅为最大 500mA 电流。  这就是我为什么要问的原因。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    请参阅此主题 —   https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1580094/sn6507-q1-clarification-on-sn6507-q1-output-current-capability-and-options-for-1-a-isolated-output  

    谢谢、

    Prateek Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verma-san、

    我还有其他问题。

    1. 数据表中的“ISW1、ISW2“表示什么? SW1/SW2 的峰值电流或 SW1/SW2 的平均值?
    2. 当电流限制设置为最大值 1.3A(峰值电流)时、我认为 SN6507 可能输出 0.55A 的平均值。 当平均输出为 0.55A 时、是否发生了任何问题? 请告知我们。

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M.Hattori:

    1. ISW1 和 ISW2 是流经 SW1 和 SW2 节点的电流、建议将其保持在 0.5A 以下以确保正常运行。

    2.峰值电流限制设置为 1.3A 是为了防止器件损坏。 它可能在 0.55A 的输出负载下工作、但 如果使用超出推荐值     运行条件、但在绝对最大额定值范围内、器件可能无法完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能、      并缩短器件寿命。

    如果您想将其用于大于 0.5A 的负载,请使用本文中提到的配置: — 适用于高功率负载的变压器驱动器