This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211 电路配置和 Rsense 值确认

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1596444/iso1211-iso1211-circuit-configuration-and-rsense-value-confirmatio

器件型号: ISO1211

 

您好 TI 专家、
我目前在所附原理图所示配置的应用中使用 ISO1211。  

输入信号从连接器外部连接。

我最初使用的是值为 562 欧姆的 R671 和 R672 Rsense、但电路未按预期工作。  
将值更改为 1k Ω 后、电路开始正常工作。

我对此设置有两个问题
1.所提供的电路连接/配置是否不适合首先与 ISO1211 一起使用?
 (该电路使用标准灌电流输入配置,带有用于 A_IN/B_IN 的外部连接器及其各自的接地端 A_GND/B_GND
2. 1k Ω 是 Rsense 电阻器 R671 和 R672 I 的可接受安全值吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hyunny:  

    感谢您联系我们。 我理解“将值更改为 1k Ω 后、电路开始正常工作“。 但是、 根据数据表、Rsense 必须低于 562 Ω。   

    我认为连接器处的连接可能导致此处的差异。 INx 端子设计为连接到灌入模式下为 24V 或开路的传感器。 A_GND 应该与接地牢固连接、而不是与输入引脚牢固连接。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew
    感谢您的回答。
    您说 Rsense 应低于 562 欧姆。
    但在数据表中、
    “9.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值“仅具有建议值​​、似乎没有提到不应使用高电阻(低电流)。 我应在何处提及此内容?

    您提到了连接问题。
    在采用 ISO1211 之前、使用两个光耦合器以相同的方式实现连接器和外部连接、并且已经有了大规模生产的历史、因此不应该出现任何连接问题。

    为了调查此问题、我将三个器件上的板电阻器更改为 1kΩ 并进行了测试。 这已确认正常运行。 我计划对我目前拥有的 25 台设备进行额外测试。
    您能否为 Rsense 提供更精确的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunny:

    感谢您的答复、

    请给 Andrew 额外的一天回复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya
    感谢您的答复。
    然后我会等待。

    此致、

    Hyunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyunny:

    感谢您的耐心。 我想指出的是、ISO1211 与光耦合器不同、不具有内部阈值。 ISO1211 具有内部电路、允许使用 Rsense 设置电流限制、并仅在输入电压高于电压时切换 和  电流阈值。  

    上一篇文章显示连接如下:

    1. 24V 连接到 AIN
    2. AGND 连接到 BIN  
    3. Bgnd 连接至 24V_GND  

    如果是这样、则在使用 560 欧姆电阻器时、24V 输入信号的 2mA 会拆分到输入阈值以下。 更改为 1k Ω 电阻器可有效降低施加的电流、从而实现运行。 但是、电流限制特性的测试条件未指定此操作。 这意味着并非所有器件在整个温度范围内都能保证 1k Ω Rsense 的性能。   

    要确认器件是否正常运行、请执行以下操作:

    • 请删除连接#2
    • 将 AGND 连接到与连接 3 相同的节点 (Bgnd 和 24V_GND)  
    • 将 Rsense 更改回 560 欧姆
    • 施加 24V 信号以确认操作。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享原始光耦合器电路及其用途吗? 这将帮助我们找到使用 ISO1211 匹配性能的理想方式。